DES INSTALLATIONS TOUJOURS OPÉRATIONNELLES

Chez Interoute, Alex Loobeek (Manager Field Operations) est responsable, entre autres, du réseau fibre optique au Benelux. « Je travaille donc constamment sur la gestion et l'expansion du réseau optique, mais je suis également responsable des data centers et des espaces techniques. Je travaille en collaboration avec une équipe d'ingénieurs pour garantir que toutes les installations sont opérationnelles en permanence, du refroidissement à l'alimentation. Une condition sine qua non dans ce secteur. »

Alex Loobeek

 

DES SERVICES ALLANT DE L'HÉBERGEMENT JUSQU’AUX SERVICES RÉSEAU

Interoute répond aux besoins informatiques, de connectivité et de communication de ses clients. « Nous offrons à nos clients des services d'hébergement », explique A. Loobeek. « Ils peuvent utiliser nos serveurs et décider soit de nous laisser gérer l'environnement, soit de le faire eux-mêmes. Nous offrons également des services optiques au niveau transmission. Grâce à la fibre, nous pouvons offrir une bande passante très large sur de longues distances de transmission. Par exemple, lorsqu'un client a besoin d'une connexion entre Amsterdam et Madrid, nous le branchons simplement sur nos data centers locaux. Nous proposons également des services réseau sur le réseau fibre optique, en reliant notre réseau international aux opérateurs locaux, par exemple KPN et Tele2 aux Pays-Bas et Telefónica en Espagne. »

 

UNE LONGUEUR D'AVANCE GRÂCE AU RÉSEAU PRIVÉ

Selon Loobeek, Interoute se distingue particulièrement de ses concurrents grâce à son réseau privé. « Si un client achète des services d'hébergement auprès de Microsoft ou d’Amazon Web Services par exemple, il va devoir utiliser Internet. Chez Interoute, nous n'utilisons pas de réseau ouvert mais notre propre réseau MPLS fermé. Cela offre à nos clients une sécurité supplémentaire. » Le portefeuille client d'Interoute est extrêmement diversifié et compte de grandes et moyennes entreprises d'envergure aussi bien internationale que locale. « Nous travaillons essentiellement pour le secteur privé, y compris pour des entreprises très connues. L'une de celles qui fait le plus rêver est probablement l'UEFA. Quasiment toutes les applications et tous les systèmes dédiés à la gestion de la Ligue des champions et du Championnat d’Europe sont hébergés et gérés dans notre réseau cloud, notamment le site Internet UEFA.com et l'application centrale FAME (Football Administration and Management Environment). »

 

15 DATA CENTERS EN EUROPE

Les data centers d'Interoute jouent un rôle essentiel dans la fourniture des services de l'entreprise, rapporte A. Loobeek. « Nous avons 15 data centers en Europe. Les plus importants sont situés aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni. C'est là que le gros du « trafic » a lieu. Malgré le degré élevé de normalisation, chaque pays fait ses propres choix concernant la conception du data center. » Pour A. Loobeek, Minkels était un choix logique pour le data center d'Amsterdam. « Minkels a été sélectionné suite à un appel d'offres. Minkels était le mieux placé du point de vue financier et offrait la flexibilité et la fiabilité que nous recherchions. Les solutions - du refroidissement aux baies - sont toujours livrées rapidement. C'est la raison pour laquelle je souhaite que Minkels soit également notre fournisseur en Belgique. »

 

PRIORITÉ À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Interoute possède un data center à Amsterdam de 2 000 mètres carrés, dont 1 200 m² sont actuellement exploités. « Le data center possède un PUE de 1,45 et une capacité de 2  Megawatts », explique A. Loobeek. L'efficacité énergétique devient de plus en plus importante pour nous et nous cherchons à ce qu'elle soit optimale dans tout ce que nous bâtissons. Par exemple, à Amsterdam, nous utilisons un refroidisseur à haute efficacité. Lorsque la température extérieure est de 2° C, le refroidisseur utilise seulement 10 kW pour refroidir 200 kW. Le PUE est d'environ 1,05. Mais ce n'est qu'un exemple. En été, le refroidissement est moins écoénergétique. Minkels nous a aidés à choisir le bon refroidisseur. En fonction de nos données, applications et conditions atmosphériques et hydriques, plusieurs scénarios ont été développés avec différents refroidisseurs. Sur la base de ces calculs, nous avons sélectionné le refroidisseur le plus efficace, celui qui offrait le meilleur rapport puissance de refroidissement maximale/consommation électrique et investissement.

 

SYSTÈME DE CONFINEMENT DE L’ALLÉE CHAUDE

Au-delà du refroidissement au niveau des rangées, Interoute a opté pour un confinement de l'allée chaude. « En séparant les flux d'air chaud et froid, nous avons encore augmenté notre efficacité énergétique. De plus, cela nous permet de travailler de manière vraiment évolutive. Nous n'équipons pas entièrement une pièce de, disons, 150 m² immédiatement. Nous commençons par environ un quart de l'espace et installons 20 baies. À partir de là, nous évoluons si la demande est là. Grâce à la conception modulaire des panneaux latéraux, des panneaux de couverture et des portes, équiper une pièce se fait toujours de la même manière, ce qui est très pratique. »

 

Télécharger ce cas client