UNE SOLUTION COMPLÈTE DE QUALITÉ

Infonet DC est une filiale d’Infonet AS, l’un des principaux fournisseurs télécom d’Estonie. « Infonet DC est le seul data center commercial Tier III spécialisé de Tallinn », explique Sergei Zavolner, PDG d’Infonet DC. « Le terrain comme les installations sont la propriété de notre entreprise. Le bâtiment du data center occupe 2 700 m², dont 1 625 m² pour la seule salle de serveurs. Le data center a été conçu, au départ, pour héberger 512 baies serveurs professionnelles, réparties sur 4 niveaux de 128 baies chacun. Le data center est actuellement en cours d’installation, une étape qui fait suite à une sélection rigoureuse. »

 

Infonet-project

De gauche à droite : Sergei Zavolner (PDG d'Infonet DC) et Roman Antonis (Manager Data Center Solutions - Legrand Scandinavie)

 

LES SOLUTIONS DATA CENTER LEGRAND

Infonet DC a contacté plusieurs grands fournisseurs de data centers. « Nous avons découvert l’entité « Legrand Data Center Solutions », fruit d’une collaboration entre Legrand et ses filiales, notamment Minkels et Raritan, et destinée à offrir aux clients une solution complète pour data center. Nous avons été conviés à une visite de l'usine Minkels aux Pays-Bas, et nous avons été très impressionnés par le processus et la technologie de production des baies. Durant le processus de sélection, il est apparu que « Legrand Data Center Solutions » était le seul acteur à proposer une solution complète et de qualité pour le confinement d'allées froides avec des baies de la largeur requise et des canalisations intégrées, le tout pour un prix raisonnable. Grâce à une représentation 3D de la solution de data center réalisée par l'équipe d'ingénieurs, nous avons pu constater que la conception répondait à nos besoins. Nous avons ainsi pu passer à l'étape de production en toute confiance. Je dirais même que la solution personnalisée est encore meilleure dans la réalité. »

 

DE LA PRODUCTION À L'EXPLOITATION

Le processus de production Minkels s’est parfaitement déroulé. « Les consignes d’assemblage étaient parfaitement claires. Deux jours et deux personnes ont suffi pour assembler l’allée. » Infonet possède désormais un corridor complet de 32 baies Minkels (47U : 1100×700 mm) ainsi que 20 mètres environ de canalisations Legrand. « Les baies sont installées dans le confinement d’allée froide séparé, tandis que les canalisations sont situées sur la partie supérieure du corridor, en appui sur les baies. Celles-ci sont pourvues de verrous individuels et permettent en outre l’installation de systèmes de contrôle d’accès supplémentaires. Le data center a été également été équipé d’un détecteur-avertisseur de fumée ultrarapide et d’un dispositif d’extinction par gaz (inergen) automatique, respectueux de l’environnement. »

 

ET DEMAIN ?

L’allée froide achetée n’occupe qu’une première petite partie de l’espace de baies prévu. « Lorsque le data center aura atteint sa pleine capacité, nous disposerons d’un total de 16 corridors et de 512 baies. Nous recherchons actuellement des baies de colocation avec diviseurs, tout en étudiant l’éventualité d’acquérir un Free Standing Corridor... tout dépendra de la demande future de nos clients ! »

 

Télécharger ce cas client