AMÉLIORER SES NIVEAUX DE SERVICE ET PREND LE PAS SUR LA CONCURRENCE

Conformément à la culture d'excellence et d'innovation d'Exponential-e, les caractéristiques de l'infrastructure du data center de la nouvelle activité de colocation se devaient d’être aussi robustes et fiables que son réseau 100 gigE. Capitalisant sur les compétences clés d’Exponential-e en matière de networking, de sécurité et de haute disponibilité, le data center de 1 625 m² a été conçu pour une connectivité d'entreprise jusqu'à 10Gbps, avec redondance N+N pour l'UPS, et N+1 pour tous les autres services critiques.

Rob Anderson a rejoint l'équipe d'Exponential-e en qualité de responsable data center au moment la phase de planification visant à établir ce data center Tier III au nord de Londres. Son rôle : soutenir l'activité de colocation en plein essor d'Exponential-e.

« J'avais utilisé des PDU intelligents pour baies Raritan dans le cadre de l’exploitation d’autres data centers », indique Rob Anderson. « Compte tenu de l’expérience réussie que j’avais eue avec la solution Raritan, j'ai indiqué à l'équipe d'Exponential-e que c'était la solution qu'il nous fallait pour nous aider à piloter notre nouveau data center et permettre à nos clients de gérer leurs propres équipements et leur consommation. Nous voulions que les clients aient davantage de visibilité et aient accès à leurs propres armoires au sein du data center à distance et en toute simplicité. ». Chaque armoire du nouveau data center de colocation d'Exponential-e est désormais équipée de PDU intelligents (iPDU) redondants Raritan. En intégrant des processeurs et des connexions réseau au PDU, Raritan a mis au point le tout premier PDU intelligent pour baies du marché, qui alimente non seulement les équipements d'un réseau, mais collecte également des informations sur la consommation électrique au niveau de chaque appareil ainsi qu’au niveau de la baie. Les mesures de consommation électrique en temps réel peuvent être facilement lues sur la baie ou depuis n'importe quel navigateur Internet.

 

GESTION DE LA CAPACITÉ AU MOYEN DU LOGICIEL DE SUIVI POWER IQ® DCIM

Exponential-e a également opté pour le logiciel de suivi Power IQ DCIM de Raritan pour analyser les informations de consommation collectées automatiquement par les iPDU de baies, notamment les données sur la tension, l'ampérage, les kilowatts, les kilowattheures et le facteur de puissance. La solution combinée Power IQ-iPDU aide l'entreprise à suivre la consommation des armoires clients ainsi que la capacité en fonction des charges réelles. La solution permet également de suivre la consommation électrique au niveau d'un appareil, d'une rangée ou du data center tout entier.

« Depuis le premier jour, nous pouvons suivre le tableau de bord Power IQ afin de déterminer la consommation énergétique globale du data center, et suivre l'évolution des besoins futurs pour le reste de l'année, » ajoute Anderson. « Avec une précision de +/- 1 % compatible avec la facturation, c'est vraiment un outil de suivi utile pour nous. Nous pouvons également lancer une analyse approfondie des données de chaque armoire pour déterminer avec exactitude la consommation de chaque client. Par conséquent, si un client dépasse la puissance stipulée dans son contrat de colocation, Power IQ nous en avertit. Nous pouvons également définir des limites d'énergie ». Power IQ peut également être programmé pour générer des rapports de facturation énergétique pour chaque client.

En plus de graphiques en temps réel sur la puissance active, la consommation et la capacité énergétique, le tableau de bord Power IQ, configurable par l'utilisateur, permet d'afficher des cartes météo PUE, des graphiques de refroidissement ainsi que l'empreinte carbone du bâtiment. Power IQ prend également en charge les analyses d'hypothèses et identifie les serveurs sous-utilisés ou inactifs.

En fournissant des informations visuelles sur la charge électrique en temps réel, le taux de variation et les tendances d'utilisation, Power IQ aide Exponential-e à anticiper les besoins en puissance de chaque armoire individuellement et du data center dans sa globalité. L'outil de prévision s'est avéré particulièrement utile lorsque l'entreprise est passée du réseau national à un nouveau fournisseur d'électricité. « Power IQ nous a aidés à calculer la quantité d'énergie que nous pensions consommer au cours de l'année à venir, ce qui constituait une information utile pour nos négociations avec le fournisseur, » précise Rob Anderson.

 

UN CENTRE D'OPÉRATIONS DU RÉSEAU ENTIÈREMENT GÉRÉ, 24H/24 ET 7J/7

Le tableau de bord de Power IQ a été ajouté à l’écran géant fixé au mur du centre d'opérations du réseau d'Exponential-e, qui fonctionne 24h/24, 7j/7. La consommation d'énergie de la totalité du data center est surveillée de manière centrale sur l'écran. Tous les iPDUs actifs sont également surveillés ; si un PDU tombe en panne, une alerte s'affiche à l'écran. « Pour les prévisions dont nous avons besoin, nous pouvons facilement obtenir des informations de consommation utiles directement sur cet écran du centre d’opérations du réseau », ajoute Rob Anderson. « Nous pouvons également voir sur l'écran les statistiques énergétiques de chaque serveur, et si des seuils sont dépassés. »

Power IQ permet également de gérer à distance les iPDU d'Exponential-e. Il permet à l'équipe du data center de réaliser des actualisations groupées des firmware et de configurer les iPDU de manière adaptée depuis le tableau de bord Web. Pour protéger l'activité contre des mises sous tension/hors tension successives non autorisées, les iPDU de Raritan sont cryptées à la norme AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits au niveau matériel. La protection se fait également par mot de passe et pare-feu embarqué.

 

UN OUTIL DE SUIVI DE L'ÉNERGIE POUR LES CLIENTS

La solution Raritan permet à Exponential-e de fournir à ses clients un accès à distance au suivi de leur consommation. Les clients de la colocation ont accès à leurs armoires d'équipements via le tableau de bord de Power IQ. « Nous avons configuré un portail sécurisé pour les clients sur Power IQ », explique Rob Anderson. « Chacun de nos clients reçoit un tableau de bord individuel avec un identifiant sécurisé. Sur ce tableau de bord, ils peuvent voir leur consommation énergétique et chaque iPDU. Les clients apprécient de savoir exactement ce qui se passe dans leurs armoires ; non seulement au niveau de leurs équipements, mais également sur leur consommation énergétique globale. Ils veulent également connaître leur marge d'alimentation et les capacités disponibles pour faire face à toute croissance future.

« Les clients apprécient d'avoir la possibilité de contrôler et de superviser les équipements de leur rack ; notre solution de PDU intelligents leur offre cette opportunité. Sur leurs tableaux de bord, ils peuvent voir leur consommation énergétique quotidienne, mais aussi hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ils peuvent facilement voir les différentes mesures prises au fil du temps sur un graphique ou un schéma. Si des clients envisagent d'ajouter des équipements à une armoire, Power IQ leur permet de connaître la puissance qu’il leur reste selon leur contrat. Nos clients sont vraiment enthousiasmés par notre offre de suivi énergétique », ajoute Rob Anderson.

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La solution Power IQ de Raritan calcule et suit le PUE (Power Usage Effectiveness), indicateur permettant de calculer l'efficacité de la consommation énergétique du data center. Les jauges et graphiques PUE du tableau de bord permettent le suivi visuel du PUE du data center en temps réel et des tendances sur la durée. Pour arriver au faible PUE souhaité, le data center d'Exponential-e met en application plusieurs mesures écoénergétiques innovantes, notamment : le « free-cooling » ; un système de refroidissement à eau avec des refroidisseurs par air et des pompes N+1 ; un UPS statique haute efficacité (99 %) ; le confinement de l'allée chaude et de l'allée froide.

Grâce aux nouvelles capacités avancées de télégestion proposées par les solutions Raritan, Exponential-e peut répondre rapidement aux besoins de croissance et aux exigences opérationnelles en constant évolution de l'entreprise. L'équipe du data center peut désormais avoir accès et gérer tous les équipements, où qu'ils soient, et suivre la consommation et la capacité énergétique. « Je suis très satisfait de Raritan, du produit en lui-même mais également de toute l'assistance globale qui l’accompagne. La solution de Raritan nous donne davantage de visibilité et de contrôle sur les opérations de notre data center. »

 

Télécharger ce cas client

FAITS & CHIFFRES

Client

Exponential-e est le principal fournisseur de services cloud et de networking britannique. Sa plateforme de services complets CloudNet est utilisée dans un grand nombre d'industries, notamment du secteur des médias, des technologies, de la finance, de l’assurance, des services professionnels, du loisir et du secteur public. Les quelque 1 700 clients d'Exponential-e au Royaume-Uni et dans le monde comptent sur l'entreprise pour placer la technologie au cœur de leur activité.


Enjeux

  • Trouver une solution efficace et adaptée permettant de suivre l’état de santé du nouveau data center de colocation de 1 625 m², mais également celui de chaque armoire d'équipements utilisée par ses clients professionnels.
  • Fournir à ses plus de 1 700 clients des outils de surveillance avancés pour gérer à distance leurs équipements et leurs armoires.

Solutions

  • Gamme PX® 5000 - PDU intelligents
  • Logiciel de suivi DCIM Power IQ®

Résultats

  • Gestion optimisée du data center par un suivi précis de la consommation et de la capacité énergétique
  • Alertes précoces en cas de problèmes d'alimentation potentiels
  • Accès aux données énergétiques en temps réel pour respecter au mieux les exigences de niveau de service et prévoir les besoins énergétiques futurs
  • Mise à disposition des clients des outils de gestion et de suivi de la consommation faciles à utiliser
  • L'un des PUE les plus bas du secteur