BULK NORWAY : CONSTRUIRE LE PLUS GRAND CAMPUS DE DATA CENTERS AU MONDE FONCTIONNANT À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Pour Peter Nærbø, Président-Fondateur de Bulk Infrastructure AS, le choix de Minkels comme partenaire stratégique pour créer des solutions innovantes, hyper-évolutives et durables s'est fait tout naturellement. Résolument axées vers le client, les deux entreprises donnent la priorité à l'innovation, la puissance de création, le développement durable et l'éthique : des bases solides pour construire le plus vaste campus de data centers au monde alimenté grâce aux énergies renouvelables !

 

UN ADN COMMUN

Minkels et Bulk ont de nombreuses similitudes, selon P. Nærbø. « C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour bâtir le plus vaste campus de data centers au monde alimenté grâce aux énergies renouvelables, conformément à la nouvelle norme EN 50600. Au départ, nous envisagions pourtant une solution complètement standard, celle du Free Standing Corridor, que nous pensions être un excellent point de départ pour notre projet. Nous apprécions cette solution particulière car elle avait fait ses preuves chez de nombreux acteurs du marché en tant que solution innovante, évolutive et efficace. Nous la voyions également comme une excellente plateforme pour les clients qui décident d'opter pour des services de colocalisation en gros, mais également pour faciliter le déploiement de l'informatique convergée. »

 

UNE SECONDE OPTION

Après quelques discussions, les ingénieurs des deux entreprises se sont tournés vers une autre option : le conduit d'évacuation vertical (VED) de Minkels, une solution de refroidissement, en complément du Free Standing Corridor. « Les deux options sont disponibles dans le data center en fonction des besoins des clients. La grande diversité de notre clientèle impose une grande flexibilité : le Free Standing Corridor convient aux clients souhaitant bénéficier d'un degré élevé de normalisation, tandis que le VED répondra aux exigences des clients recherchant une forte diversité, ce qui suppose une charge complètement différente par baie. La présence d'un VED au-dessus des baies permet d'avoir la même température ambiante partout dans la salle. Cette configuration améliore les performances des autres infrastructures tout en respectant nos restrictions de conception en matière de câblage et d'alimentation. »

Bulk project

 

DES BAIES 52U

Bulk est la première entreprise de Norvège à utiliser des baies 52 U pour son data center. « En plus d'offrir plus d'espace, ces baies sont complètement indépendantes les unes des autres. Elles sont en outre pré-équipées avant leur mise en place dans la salle. Leur installation n'entraîne aucune interférence avec les autres armoires des rangées, ce qui permet de préserver toutes leurs performances. Enfin, leur caractère « Plug & Play » permet une installation sans remplacement des parois ou des panneaux. »

 

RAPIDITÉ DE COMMUNICATION ET DE COMMANDE

Bulk et Minkels ont pu aboutir à une solution personnalisée à partir d'éléments standard. « Nous avons constitué un « catalogue Bulk » personnalisé rassemblant toutes les solutions spécifiques développées conjointement. Nous avons ainsi, d'une certaine manière, normalisé les solutions afin de garantir un processus rapide de communication et de commande. Cette stratégie réduit en outre les délais de livraison tout en facilitant les fréquentes évolutions du data center. »

 

UNE LOGISTIQUE OPTIMISÉE

L'objectif de Bulk - construire le plus vaste campus de data centers au monde alimenté grâce aux énergies renouvelables - n'exigeait pas uniquement une solution technique. « Notre logistique doit être optimisée. Nous disposons donc de stocks de consignation sur site qui nous permettent de procéder à des changements rapides dans le data center et de respecter les SLA. Nous avons conclu des ententes spécifiques dans ce domaine et, en ce sens, fusionné plusieurs processus d’approvisionnement. »

 

DES BAIES RECYCLÉES ET RÉNOVÉES

Autre sujet important pour Bulk : le recyclage. « Conformément à notre philosophie « du berceau au berceau », les baies de notre data center seront un jour retirées et transportées jusqu’à un point de recyclage situé sur le campus. Ces baies seront ensuite partiellement désassemblées et recyclées et/ou rénovées (remise à neuf + mise à niveau) localement selon les dernières spécifications, pour vivre une deuxième vie. Du point de vue produit, nous avons grandement apprécié l’engagement écologique de Minkels, qui utilise jusqu’à 80 % d’aluminium recyclé pour la fabrication de ses baies. »

 

DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Selon P. Nærbø, cette solution optimale est le fruit de la similitude entre les deux entreprises et de leur réelle volonté de coopérer et de travailler main dans la main. « Le produit seul ne suffit pas, il en faut beaucoup plus, comme établir une relation, partager les connaissances et parvenir à une situation gagnant-gagnant. Afin d’obtenir la meilleure solution pour toutes les parties, nous devons travailler ensemble très en amont, depuis la stratégie jusqu’aux opérations. Le processus de certification est par ailleurs grandement facilité lorsque les data centers sont conçus conformément à une norme définie dès le début. »

 

CERTIFICATION

Le data center Bulk est l’un des tout premiers à être conçu et construit selon la nouvelle norme EN 50600 [page 18]. « Cette norme couvre aussi bien la technologie que la gestion des risques et le développement durable. Le Code de conduite européen sur les data centers est également couvert par l’EN 50600, ce qui garantit des conceptions durables et économes en énergie. Notre conception est un exemple typique de la mise en œuvre de cette norme, nous sommes donc convaincus que notre entreprise sera certifiée EN 50600 dans un avenir proche. »

 

Télécharger ce cas client